Industry Online Support
Technical Forum
26.03.2013 10:03 | |
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo Akeem, Welchen Error bekommst du denn? Hier ist das Zeitverhalten zu beachten, weil die Funktionen nicht auf einander warten. Wenn du die Funktion "ClosedAllLogs" triggerst und dann gleich die Funktion "CopyLog", kann es zu einem Fehler kommen, wenn das Archiv schon kopiert werden soll, bevor es geschlossen ist. Sieh dir mal diesen Link an: Wie können Sie bei WinCC flexible Archive sicher kopieren oder verschieben? Tweety |
27.03.2013 11:11 | |
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Lässt du dir die Systemmeldungen anzeigen? Kommen hier Systemmeldungen, dass eine Funktion nicht ausgeführt wird? Hast du schon nachverfolgt, an welchem Schritt die Archivierung nicht mehr funktioniert? Wird überhaupt eine Datei angelegt? Es ist vor der Performance ein Unterschied ob die dein Projekt auf einem Window 7 PC oder auf einem MP277 mit WinCE testest. Hast du noch andere Script die auch noch gestartet sind? Was ist noch im diesem Bild vorhanden? Wie können Variablen und Meldungen in WinCC flexible archiviert werden? Tweety |
Folgen Sie uns auf