17.01.2017 09:52 | |
Beiträge: 39 Bewertung: (0) |
Wie kann man Merker in der Logo8 durch eine HMI (KP400 Basic) steuern? |
17.01.2017 10:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.10.2024 Beiträge: 33952 Bewertung: (4219)
|
Durch den VM-Bereich.. Die digitalen Merker in der LOGO! 0BA8 liegen von 1104.0 bis 1111.7. Wenn du in die Merker direkt schreiben willst, darf der Eingang des Merkers im Programm nicht beschaltet sein. DateianhangLOGO! 8 Soft Comfort Online-Hilfe Seite 108-112 VM-Bereich.pdf (244 Downloads) |
17.01.2017 10:30 | |
Beiträge: 39 Bewertung: (0) |
ja, danke, aber wie erreiche ich den VM-Bereich vom HMI aus? Bei einer Server-Verbindung sehe ich nur die Parameter. |
17.01.2017 10:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.10.2024 Beiträge: 33952 Bewertung: (4219)
|
Es gibt eine Siemensseite mit Anwendungsbeispielen. Und das wäre es passendes Beispiel: http://www.automation.siemens.com/salesmaterial-as/software/applications/logo/hmi_communication.zip |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
17.01.2017 15:02 | |
Beigetreten: 18.04.2015 Letzter Bes: 17.03.2023 Beiträge: 148 Bewertung: (7) |
Servus, ich hatte auch schonmal das Verfgnügen damit schau mal hier zu dem Thread: https://support.industry.siemens.com/tf/ww/de/posts/logo-8-mit-ktp-700/155487/?page=0&pageSize=10 Hier schreibe ich nur wenige Variablen zu veranschaulichung. DateianhangV1.1.zip (154 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: master_vö am: 17.01.2017 15:04:10 |
|
17.01.2017 17:17 | |
Beiträge: 39 Bewertung: (0) |
Mit den Tipps und Anleitungen hat es geklappt! Danke |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf