22.11.2020 20:01 | |
Beigetreten: 16.12.2012 Letzter Bes: 01.07.2024 Beiträge: 88 Bewertung: (0) |
Hallo liebes Forum, ich habe wenig Erfahrung mit Profibus und habe leider Probleme bei der Inbebtriebnahme eines DP/DP-Kopplers. Dieser soll auf meiner Seite (Anschluss 1) schon mal in der Anlage integriert werden. Ich habe eine Frage zu der Profibusverbindung zwischen der im Anhang dargestellten CPU und DPDP-Koppler. Wie muss das Profibuskabel am Profibus-Stecker an der CPU angeklemmt sein? 1: Eingehende Seite oder 2: Ausgehende Seite und wie muss dann der Widerstand gestellt sein? Wie muss das Profibuskabel am Profibus-Stecker am DPDP-Koppler angeklemmt sein? 1: Eingehende Seite oder 2: Ausgehende Seite und wie muss dann der Widerstand gestellt sein? Siehe dazu auch den Anhang DateianhangDPDP-Koppler.doc (243 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: MasterB am: 11/22/2020 20:31:29 |
|
23.11.2020 08:57 | |
Beigetreten: 14.11.2008 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 366 Bewertung: (30) |
Hallo, die Regeln für die Verdrahtung sind: 1. Ist nur ein Kabel vorhanden, dann an den vorderen Anschluss anklemmen. 2. Ist nur ein Kabel angeschlossent, dann muss der Abschluß-Widerstand auf ON stehen. 4. Das ankommende Kabel ( bei Siemens Steckern gibt's einen Pfeil ) wird an den vorderen Anschluss angeklemmt., das abgehende Kabel an den hinteren Anschluß. Nur so kann man für Tests den abgehenden Bus auftrennen und abschließen.
DateianhangA5E02361260_04-V1-DO.pdf (229 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: rlw am: 11/23/2020 10:52:54Zuletzt bearbeitet von: rlw am: 11/23/2020 15:29:30 |
|
Folgen Sie uns auf