06.06.2019 07:37 | |
Beigetreten: 29.10.2007 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 279 Bewertung:
|
Hallo Frink, die IP-Adresse hat flexible automatisch eingetragen bzw. übernommen. Steckplatz und Baugruppenträger stimmen auch. Eine Sache ist mir gerade noch aufgefallen. Bei der Umstellung habe ich mich diesmal an die folgende Anleitung gehalten: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24109938 Hier ist beschrieben das man bei einer HMI Station den Haken bei "MAC Adresse einstellen / ISO Protokoll verwenden" gesetzt werden muss (siehe Screenshot aus dem 1. Post). Ich habe gerade entdeckt das dieser Haken auf Seite der CPU nicht gesetzt ist. Das müsste ich bei einem Anlagenstillstand mal nachholen. Mir ist allerdings nicht ganz klar wann dieser Haken unbedingt gesetzt werden muss. Bei einem anderen Projekt habe ich einfach eine HMI IE genommen (dort kann der Haken nicht gesetzt werden) und es hat trotzdem funktioniert. Allerdings gab es in diesem Projekt auch nur ein Netz, eine CPU und eine HMI Station. mfg Bart |
Zuletzt bearbeitet von: Bart_S. am: 06/06/2019 08:07:46 |
|
25.08.2019 12:12 | |
Beigetreten: 20.03.2015 Letzter Bes: 27.05.2024 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo, ich hatte das bei einem Win7 PC auch nach dem Runtime von SP3 auf SP5 Update. "Allgemeiner Verbindungsfehler 0x320" Mir hat die englische Seite weiter geholfen: https://support.industry.siemens.com/tf/WW/en/posts/win10-wincc-flexible-sp5-error-0x320/191850?page=0&pageSize=10 "Microsoft Visual C ++ 2010 x64 Redistributable" von der Microsoft-Webseite downloaden, installieren, PC neu starten und die Verbindungen funktionieren wieder. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf