Industry Online Support
Technical Forum
10.07.2007 15:05 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe eine CPU 315-2DP mit der Sinamics S120 über Profibus (Telegramm 110) verbunden. Zum Datenaustausch zwischen den Beiden benutze ich den FB283 von Siemens. Die Sollwertdirektvorgabe/MDI funktioniert ohne Probleme (mit der enthaltenen VAT). Ich möchte nun von der S7 aus die Verfahrsätze der Sinamics programmieren. Die erste Frage ist; Geht das überhaupt? Ich meine ja, denn dafür sind VATs vorhanden. Wenn ich in der S120 (zum testen) z.B. drei Verfahrsätze (0-2) programmiere, sollte ich die doch über die VAT (siehe Anhang) auslesen können. Wenn ich den RD-Befehl gebe, dann wird busy gesetzt und dann passiert nichts mehr. Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache? Vielen Dank für Eure Hilfe vorab. Sebi DateianhangVAT.pdf (316 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Sebi am: 10.07.2007 15:13 |
|
Folgen Sie uns auf