04.11.2014 09:03 | |
Beiträge: 53 Bewertung:
|
ich habe mich sicher falsch ausgedrückt. Die Logo soll dem Rutenbeck per Netzwerk diese ein aus Befehle geben. |
20.11.2014 15:53 | |
Beiträge: 34 Bewertung:
|
Hallo! Ich habe nun die Alamanlage fertig aufgebaut und bin nun mit der Programmierung dran. Habe hier im Forum einige Anregungen gefunden. Super! Die Alarmanlage hat 5 Alarmzonen und 4 Innenabschnitte für Alarmsignalisierung sowie einen Außenalarm. Allerdings habe ich das Problem mit der offnen Schleife bei Alarmscharfschaltung noch nicht lösen können. 190B sprach einen Lösungsweg über eine positive Flanke an. Leider kann ich mir darunter absolut nichts vorstellen. Ich habe mal einen Teilabschnitt meiner Programmierung in einen Plan gepackt. Der Alarm ansich ist dort optimal. Nur das Problem mit dem offenen Fenster besteht noch. Weiß jemand Rat? Wie funktioniert das mit der positiven Flanke ungefähr? Viele Grüße! DateianhangAlarmbeispiel.zip (99 Downloads) |
20.11.2014 16:37 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Ich habe mein vorheriges Beispielmal erweitert und an Deine Wünsche angepasst.
DateianhangAlarmanlage.zip (112 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
20.11.2014 16:56 | |
Beiträge: 34 Bewertung:
|
Hallo 190B! Vielen Dank! Ja, das ist was das Horn betrifft genau das was ich suche! Allerdings gibt es nun ein anderes schwerwiegendes Problem bei der Schaltung: Wenn der Alarm einmal ausgelöst wurde, lässt er sich nicht mehr stoppen. In meinem Schaltplan kann man diesen mit dem scharf/unscharf-Schalter stoppen bzw. reseten. In Deinem Entwurf läuft die Anlage ihr Programm zu Ende. Gibt es da eine Lösung? Viele Güße & Danke! EDIT: Ich habe eine Lösung gefunden. Die ist zwar etwas schmutzig aber funktioniert. DateianhangAlarmanlage2.zip (90 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ampelmann14 am: 20.11.2014 17:15 |
|
Folgen Sie uns auf