17.12.2021 15:04 | ||||||||||||||||||||||||||||
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 1397 Bewertung:
|
PROFIBUS ist ein universeller Feldbus, der in der Automatisierungstechnik eingesetzt wird. Er ist einer der ersten seriellen Feldbussyteme, die das verteilen digitaler Automatisierungsgeräte auf Feldebene ermöglichen. PROFINET basiert auf einem Industrial Ethernet-Standard zur Datenübertragung und ermöglicht damit nicht nur die Verknüpfung der Feldebene, sondern gewährleistet auch eine Kombination mit industriellen IT-Funktionen Die folgende Übersicht zeigt die Eigenschaften auf:
In der Anlage sind die Funktionalitäten aufgezeigt. Weitere Informationen: Von PROFIBUS zu PROFINET - Zeit für den Umstieg Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Dezember 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
|||||||||||||||||||||||||||
Folgen Sie uns auf