27.02.2023 13:24 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
In diesem Beitrag soll das Aufsetzen/Einrichten einer Entwicklungsumgebung anhand von Ubuntu 22.04 gezeigt werden. Herunterladen/Installieren von UbuntuDie Desktop Variante von Ubuntu kann über die Website von Canonical bezogen werden. Wir verwenden bewusst die Version 22.04, deswegen ist es empfohlen diese zu nutzen, um dieser Anleitung zu folgen. Mit anderen Versionen wird diese Anleitung vermutlich nicht funktionieren. Ubuntu 22.04.1 LTS (Jammy Jellyfish) Das Image kann dann in einer virtuellen Umgebung, mit z.B. VirtualBox, genutzt werden. Legt hierzu eine neue virtuelle Maschine mit den von euch gewünschten Parametern an und installiert in diesem Ubuntu über die heruntergeladene ISO Datei. Es kann je nach Präferenz sowohl die „Normale“ als auch die „Minimale Installation“ gewählt werden. Für eine kleinere VM ist die „Minimale Installation“ zu empfehlen. Virtuelle Umgebung und Python installierenNach der Installation des Betriebssystems aktualisiert dieses nach dem ersten Start. Nach dem Update ist alles bereit, um mit der Installation zu starten. Zunächst muss die Paketliste des Betriebssystems aktualisiert werden. Öffnet hierzu das Terminal (STR + ALT + T). Gebt nun den folgenden Befehl ein.
Der erste Schritt ist die Installation von pip. Über pip können später Python Pakete bequem installiert werden.
Nun wird virtualenv installiert. Dadurch können virtuelle Python Umgebungen erstellt werden. Dies ermöglicht es auf einfache Art und Weise zwischen verschiedenen Konfigurationen und Python Versionen zu wechseln.
Nun folgt noch die Installation von virtualenvwrapper, was eine einfachere Benutzung der virtuellen Umgebungen ermöglicht.
Jetzt muss virtualenvwrapper noch konfiguriert werden. Hierfür wird bashrc mit
geöffnet und die folgenden Zeilen unten angehängt. (Zum Scrollen Mausrad oder Pfeiltasten nutzen)
Drückt nun STRG + S, um die Datei zu speichern und verlasst den Editor mit STRG + X. Damit die Änderungen übernommen werden schließt das Terminal und öffnet es erneut.
Nun kann Python 3.8 und die für pip benötigten distutils installieren.
Ebenfalls benötigt wird der URL ClientcURL
Entwicklungsumgebung installierenAls Entwicklungsumgebung wird Visual Studio Code genutzt. Option A Auf Ubuntu kann der Editor einfach über den integrierten App Store heruntergeladen werden. Hierzu in dem Suchfeld nach „ visual studio code “ suchen. Option B Alternativ kann auch die Konsole genutzt werden VSCode installieren: Jetzt werden noch benötigte Erweiterungen installiert. Startet hierzu Visual Studio Code. 1. Python Erweiterung 2. Jupyter Erweiterung Hinweis Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf