11.03.2024 20:40 | |
Beigetreten: 28.03.2021 Letzter Bes: 26.06.2024 Beiträge: 29 Bewertung:
|
Hallo ich muss in einer Silo-Anlage an 12 Stellen die Temperaturen überwachen und zusätzlich 2x die Luftfeuchtigkeit. Hat jemand Erfahrung mit "Modbus Ausgangstemperaturerfassungsmodulen" Z.B.: https://www.sentera.eu/de/produktdetails/signalwandler-analog-und-temperatur-zu-modbus-rtu/131720 Alternativen wären für mich: LOGO´s mit Analogen Eingängen inkl. AM2 Analoge Erweiterungsmodule oder: vor jeden Eingang ein Wechselrelais, um Eingänge zu sparen. Habe ich eine Lösung übersehen? Was empfehlt ihr? |
15.03.2024 07:43 | |
Beigetreten: 09.06.2021 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 76 Bewertung:
|
Moin, ja ich meine Halbleiter MUX. Bspw. den Texas Instruments HP4067, den gibt es schon auf fertigen Platinen mit Schraubklemmen. Davor je einen Wandler 0-10V, davor dann jeweils den PT-Temperatursensor. Mit Relais würde es auch gehen, wäre aber eine ziemliche Materialschlacht :-) siehe Schaltplan im Anhang. Im Anhang auch das angesprochene Logo Programm für einen 8fach Mux, der Taktet alle paar sekunden durch, speichert aber den Wert ab. DateianhangPlan_Prog.zip (27 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: StVinzt am: 03/15/2024 07:50:35Beim Anhanghochladen falscher Button erwischt |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
15.03.2024 17:54 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 03.07.2024 Beiträge: 318 Bewertung:
|
Hallo, StVinst Danke für dein Programm. Ja ich habe gelernt. (Halbleiter-MUX) ... Den "Texas Instruments HP4067" , kenne ich nicht, und besonders den nicht auf Platine, kannst du da bitte nähere Infos geben. (wer liefert das, in welcher Ausführung, und vor allem ein Schalt / Anschlussbild) Dein LOGO-Programm funktioniert nach meinem ermessen. Aber an der Übersichtlichkeit / Lesbarkeit kann noch gearbeitet werden. Durch die Verwendung eines Halbleiter-MUX ist deine Version wohl Praxistauglich. Da ich gestern etwas (mehr) Zeit übrig hatte, und ich mich fragte wie du das löst, habe ich meinerseits versucht ein LOGO-Programm für einen Analog-MUX, nach meiner Vorstellung zu schreiben. Allerdings hatte ich eine Lösung mit Relais und Umschaltung mittels Kontakten im Hinterkopf. Das Ergebnis will ich dir nicht vorenthalten. .... Wobei ich an der Praxistauglichkeit einer Relais-Kontakt-Version gewisse Zweifel habe Gruß, Quirin Dateianhang8-fach Analog Mux.zip (24 Downloads) |
15.03.2024 18:31 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 02.07.2024 Beiträge: 2204 Bewertung:
|
Hallo, StVinst, Es wäre auch interesseant wie die Anpassungen bei so unterschiedlichen Spannungen realisiert wurde. Die einzigen Typen die ich gefunden habe nur eine Spannung von 2 bis 6V. Gruß Ella_68 |
Folgen Sie uns auf