23.08.2014 13:19 | |
Beiträge: 9 Bewertung:
|
Da ich ebenfalls nach einer Ersatzsteuerung gesucht habe, habe ich das erste Beispiel mal genommen. Nachdem ich ein paar Programmfehler beseitigt hatte, läuft so weit alles. Ich regel da mit die Vorlauftemperatur, da ich Fussbodenheizung habe. Ich würde gern noch ein Raumthermostat mit einbinden. Sprich, wenn der Raum warm genug ist, soll die eingestellte Vorlauftemperatur um 5 Grad verringert werden. Ich könnte dazu das ganze Programm kopieren, und wenn das Thermostat geschaltet hat, Q1 und Q2 deaktivieren, so das das Kopierte Programm über Q3 und Q4 den Mischer dann fährt mit einer anderen Solltemperatur. Dies läst sich doch bestimmt doch eleganter lösen. Was meinen die Experten dazu? LG. DateianhangMischbatterieansteuerung_free.zip (90 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 25.08.2014 14:48Überschrift geändert nach Splitten von /tf/WW/de/Posts/108735#top Zuletzt bearbeitet von: Markge07 am: 23.08.2014 13:20 |
|
23.08.2014 15:23 | |
Beiträge: 9 Bewertung:
|
Mit einem ganz normalen Thermostat. Wenn Eingang I1 High (+24V), dann wird abgesenkt. |
23.08.2014 15:26 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Dann schau Dir dieses mal an....
DateianhangMischbatterieansteuerung_free_Minus_5-Grad.zip (73 Downloads) |
23.08.2014 15:56 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Hättest Du Deine Wünsche gleich alle geäußert, hätte man sie auch gleich integrieren können. |
23.08.2014 16:27 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Habe mal etwas vorbereitet. Ob Du die Cursortasten links/rechts läßt, kannst Du Dir ja noch überlegen.
DateianhangMischbatterieansteuerung_free_Minus_5-Grad.zip (71 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 23.08.2014 16:27 |
|
24.08.2014 08:57 | |
Beiträge: 9 Bewertung:
|
Thanks. Kennst Dich ja richtig gut aus damit :) Hab es nun dahingehend abgeändert, das die Ausgänge Einschaltverzögert schalten von 1 sec. da diese ab und zu flackerten. Könnte auch daran liegen, das die Ist Temperatur etwas schwangt. So weit funktioniert das ganz gut. Solltemperatur wird sauber +-1 Grad gehalten. Da der Mischer zu kleine Schritte fuhr, hab ich die Einschaltzeit auf 3 sec. hochgesetzt und die Pausezeit auf 4 sec. Berücksichtigt man die Einschaltverzögerung ergibt das 2 Sec. Fahrzeit und 5 sec. Pausezeit. Der PT 100 sitzt ca. 30cm hinterm Mischer am Vorlauf. Nu überlege ich gerade, wie ich einen Anzeigewert für die Soll bekomme, das im Absenkmodus immer noch die reine Soll angezeigt wird, ohne die abgezogene Abs. Temp. Folgender Gedanke steckt dahinter. Ist die Steuereung im Absenkmodus, ist die angezeigte Soll kleiner als die einst eingestellte Soll. Muss ja auch, sonst wird nicht abgesenkt. Dies könnte dazu führen, das jemand die Soll wieder höherstellt, weil er nicht genau schaut, welchen Modus die Steuerung gerade fährt. Und schwups ist die eigentlich gewünschte Soll zu hoch eingestellt. DateianhangMischbatterieansteuerung_free_Minus_5-Grad_V2.zip (65 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Markge07 am: 24.08.2014 09:26Zuletzt bearbeitet von: Markge07 am: 24.08.2014 09:16 |
|
Folgen Sie uns auf