24.08.2014 12:31 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hier mal die fertige Datei. Was bedeutet bei den Blöcken Remanenz und Schutz Aktiv? DateianhangMischbatterieansteuerung_mit_Absenkung_V1.zip (68 Downloads) |
24.08.2014 13:23 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
OK Danke. So hab noch ein paar fehler gefunden und beseitigt. Aufgespielt und geht. Im Anhang die fertige Datei. Die Experten unter Euch hötten das sehwarscheinlich eleganter gelöst, aber ich steh ja noch am Anfang mit meinen Logo Kentnissen. Bin schon mal Happy, das es so gut funktioniert. Das hat gegenüber neukauf der alten Steuerung ne ganze menge Geld gespart. DateianhangMischbatterieansteuerung_mit_Absenkung_V1.zip (64 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Markge07 am: 24.08.2014 13:43Zuletzt bearbeitet von: Markge07 am: 24.08.2014 13:40 |
|
25.08.2014 07:51 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Da haste recht. Dann müsste man auch nicht die Einschaltverzögerungszeit in der Einschalt und Pausenzeit des Mischers berücksictigen. |
28.08.2014 19:52 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hier mal die aktuelle Version die bei mir problemlos funktioniert.
DateianhangMischbatterieansteuerung_mit_Absenkung_und_erweiterter_Meldetext.zip (108 Downloads) |
Folgen Sie uns auf