Industry Online Support
Technical Forum
11.09.2009 09:05 | |
Beiträge: 68 Bewertung:
|
Hallo Eleu, Ich werde dein vorschlag an die entsprechende Stelle weiterleiten. Den Aufwand kann ich selbst schlecht einschätzen...aber ich kann nur so viel sagen, dass wir ja viele Beispielprojekte und Hilfen für unsere Kunden online haben. Vieles wurde schon ausprogrammiert bzw. projektiert oder wie auch immer...es ist meiner Meinung nach eine Menge geboten und wenn der Vorschlag sinvoll ist und die Masse das auch benötigt, dann denke ich steht dem nichts im Weg Danke nochmal für deine Anregung ... Du bekommst dann nochmal bescheid. |
Folgen Sie uns auf