14.06.2019 13:10 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 2252 Bewertung:
|
Was die Langeweile so manches hervorbringt ... Die Logo einfach mal als Würfel missbraucht. Wenn es jemand gefällt, kann er gern ein Statement hinterlassen! mfG DateianhangProjekt Würfel 2.zip (133 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 06/14/2019 13:35:31Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 06/15/2019 22:39:59Programm update - Feinabstimmung |
|
14.06.2019 19:10 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung:
|
Die UDF's fehlen! |
16.06.2019 10:46 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Wie geheim auch immer diese UDF's sind, das Programm verbrät über 50 Blöcke. Im Anhang wäre da mal eine Variante mit ganzen 10 Blöcken, funktioniert zumindest in der Simulation vernünftig und ist auch noch ausbaufähig, da keine Geheimnisse eingebaut sind. Ich habe es in einer realen Logo noch nicht getestet, ob da die Meldungen flackern oder falsch angezeigt werden. Für einen realen Würfel würde ich einen Bausatz für unter 10 Euro kaufen, das Logo-Programm ist just for fun. M.f.G. Scorp DateianhangWürfel.zip (127 Downloads) |
16.06.2019 14:00 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 2252 Bewertung:
|
Dein Würfel ist einfach und genial ! Meiner arbeitet auf Grund der ursprünglichen Aufgabenstellung mit vielen Zufallsgeneatoren. Doch hier mal eine andere (offene) Variante. Sie ist abgeleitet aus einer TTL-Schaltung, die ich als Teenager zusammengelötet habe.
DateianhangProjekt Würfel Classic.zip (100 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 06/16/2019 16:00:52Softwareanhang |
|
16.06.2019 16:03 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Du hättest ja deine UDF's durch einfache Blöcke ersetzen können, damit sie für einen Würfel reichen. Das hätte für Forumsmitglieder wenigstens den Vorteil der Nachvollziehbarkeit gehabt. Ich halte nicht viel davon, Passwort geschützte UDF's hochzuladen. Wenn ich Teile eines Programmes nicht veröffentlichen will, dann lasse ich das ganz. Wozu man mehrere Zufallszahlengeneratoren braucht, erschließt sich mir nicht. Ich gehe davon aus, dass in der Logo eine Pseudozufallszahl erzeugt wird oder auf Firmwareebene ein rückgekoppeltes Schieberegister zum Einsatz kommt. Da wird sich die Güte der Zufallszahl wohl kaum verbessern, wenn man mehrere Teile davon nimmt. Im Anhang ist noch eine erweiterte Version mit Ausrolleffekt und statistischer Auswertung, da brauche ich dann auch schon 28 Blöcke. Wie bereits erwähnt, soll das nur ein Spielzeug sein, dass man in einzelnen Teilen eventuell auch in anderen Programmen nutzen kann. M.f.G. Scorp P.S. Nachvollziehbarkeit ist mittlerweile gegeben DateianhangWürfel2.zip (99 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 06/16/2019 16:07:14 |
|
17.06.2019 16:40 | |
Beigetreten: 26.09.2013 Letzter Bes: 04.09.2024 Beiträge: 104 Bewertung:
|
Hallo, ich packe mal auch noch meinen Senf dazu und steuere meine Würfelprogramm bei. Gruß DateianhangWürfel.zip (103 Downloads) |
Folgen Sie uns auf