Industry Online Support
Technical Forum
18.06.2019 13:54 | |
Beigetreten: 26.09.2013 Letzter Bes: 04.09.2024 Beiträge: 104 Bewertung:
|
In dem Programm mit der Würfelstatistik wurden manchmal 2 Würfe mit einem mal gezählt. Obwohl 5 gewürfelt wurde, wurde die Statistik auch für die 4 um 1 hochgesetzt. Das wird durch den Block 33 nun verhindert. Nun sollte es stimmen, jedenfalls nach ca. 40 würfen, wo vorher schon ca. 8 bis 10 falsch gezählt wurden.
DateianhangWürfel BCD und Würfelbildansteuerung und Würfelstatistik.zip (87 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ingo_Moritz am: 06/20/2019 09:49:30 |
|
18.06.2019 15:06 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 2251 Bewertung:
|
Der Fehler ist mir nicht aufgefallen. Danke !!! mfG |
29.06.2019 15:47 | |
Beiträge: 33 Bewertung:
|
Cooles Programm, wenn auch in der Praxis wahlscheinlich nicht sinnvoll einsetzbar ;). Gefällt mir aber trotzdem. MfG |
Folgen Sie uns auf