22.11.2021 17:14 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
Laut Verträglichkeitsliste ist WinCC flexible 2008 SP5 nicht mehr kompatibel mit STEP7 V5.7. Das liegt an einer neuen Sicherheitsfunktion, die erstmals in STEP7 V5.7 realisiert wurde. Für WinCC flexible 2008 SP5 wurde dazu ein Patch entwickelt, der diese Update (Hotfix) für WinCC flexible 2008 Service Pack 5 Da die Überwachung der Applikationsintegrität nach der Installation von STEP7 V5.7 als Voreinstellung übernommen wird, führt das zu weiteren Fehlermeldungen bei der Verwendung nicht passender Optionspakete. Deshalb gilt die Empfehlung bei Einsatz von STEP7 V5.7, dass nur die neuersten Versionen der Optionspakete (Starter, SIMOTION SCOUT) installiert werden, da diese die Sicherheitsfunktion unterstützen. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebeneVorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand:November 2021). Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an die Siemens Fachberatung. Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-HMI-FB-GER (RW) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 11/23/2021 10:11:16 |
|
Folgen Sie uns auf