21.08.2012 22:45 | |
Beigetreten: 22.05.2012 Letzter Bes: 24.03.2022 Beiträge: 895 Bewertung:
|
Du kannst z.B. einen Sinamics S120 nehmen. Dieser kann nicht nur "Positionieren" sondern unterstützt auch "Fahren auf Festanschlag". http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/59737625 Natürlich kannst Du den S120 (als Einachser (ACAC- Gerät) geht auch der S110) auch über einer S7-1200 ansteuern - z.B. über Profibus / Profinet / USS. |
22.08.2012 20:33 | |
Beigetreten: 22.05.2012 Letzter Bes: 24.03.2022 Beiträge: 895 Bewertung:
|
Hallo, falls nur die S7-1200 für die eine Achse eingesetzt werden soll, dann könnte man überlegen, ob man nicht doch einen S120 nimmt (CU310-2) und Logik perDCC realisiert - für Schrittkettenprogrammierung etc. eignet sich aber eine SPS- Programmiersprache schon besser. Der Ablauf kann mit Verfahrsätzen im Antrieb realisiert werden - bitte im obigen Link entsprechend nachlesen. Auslegungssoftware SIZER: |
05.09.2012 22:43 | |
Beigetreten: 22.05.2012 Letzter Bes: 24.03.2022 Beiträge: 895 Bewertung:
|
Hallo moeins, zunächst einmal gibt es Angaben bzgl. der Drehmomentgenauigkeit im Katalog. Bei Asynchronmotoren ist die Drehmomentgenauigkeit in der Betriebsart VECTOR besser als mit SERVO. Bei Synchronmotoren hängt die Genauigkeit im Prinzip nur von der Genauigkeit des kT- Wertes ab. Insbesondere wenn man deutlich unterhalb des Nennmomentes arbeitet, hat der Synchronmotor Vorteile (beim Asynchronmotor ist die Abweichung z.B. 1,5% vom Nennmoment, aber eben auch wenn man mit Teillast arbeitet). Beim Synchronmotor (wenn der kT- Wert um ein Paar Prozent daneben liegt, dann hat man theoretisch auch bei Teillast diese Paar Prozent Abweichung bezogen auf das Istmoment). Durch Einsatz des Funktionsmoduls "erweitere Drehmomentgenauigkeit" werden strom- und temperaturabhängige Sättigungseffekte des kT- Werts berücksichtigt. Synchronmotoren werden z.B bei Wicklern von Folien eingesetzt, wo man mit sehr niedrigen Zugsollwerten arbeitet. Eine bekannte Störgröße ist z.B. das Nutrastmoment des Motors. Bei 1FT7- Synchronmotoren sind diese extra minimiert ("schräge Nuten"), Aber auch eine Nutrastmomentkompensation ist möglich, siehe: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/48803869 Auch der Einsatz eines optischenEncoders bringt Vorteile - insbesondere wennnahe amStillstand geregelt werden soll. Grüße Zako |
Zuletzt bearbeitet von: zako_ am: 05.09.2012 22:50 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
06.09.2012 08:54 | |
Beiträge: 355 Bewertung:
|
Danke für die Info. Wo genau finde ich diesen kT-Wert in Starter? Die Suchfunktion in der Expertenliste konnte mir nicht weiterhelfen.
Leider kommt die Meldung wenn ich mir den Flyer anschauen will: "Die von Ihnen angeforderte Webseite ist leider nicht mehr verfügbar." |
Folgen Sie uns auf