22.04.2021 07:55 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 30 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community, uns erreichen immer wieder Fragen, welche Attribute mithilfe von TIA Openness automatisiert gelesen oder geschrieben werden können, z.B. ob für alle FBs der Schreibschutz gesetzt bzw. aufgehoben werden kann. In der aktuellen TIA Portal Openness-Version ist das Attribut "isWriteProtected" als ReadOnly deklariert. Konkret: Über die API (Schnittstelle zur Programmierung von Anwendungen) kann ausgelesen werden, ob der Programmbaustein schreibgeschützt ist, jedoch kann dessen Wert nicht verändert werden Ob sich einzelne Attribute über TIA Portal Openness bearbeiten lassen, ist in der Regel bereits in der Anleitung der API gelistet. Weitere Infos stehen in der Online Hilfe des Siemens TIA Portal Es lohnt sich auch ein Blick in den TIA Openness Explorer. Dieser listet alle verfügbaren Attribute inkl. Zugriff (Lesen, Schreiben) auf Weitere Informationen zum Thema TIA Openness: TIA Portal Openness: Einführung und Demoanwendung SIMATIC TIA Portal Openness: Projekterstellung automatisieren Tool für eine einfachere Nutzung der TIA Portal Openness Schnittstelle (Openness Scripter) Hinweis Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-Kommunikation-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf