27.02.2023 09:23 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Die Instandhaltung von SIMATIC Peripheriebaugruppen Ausfall gestaltet sich i.d.R. sehr einfach. So werden die Stillstandzeiten beim Austausch von Baugruppen durch den modularen Aufbau und einen einfachen teilweise sogar werkzeugloser Aufbau auf ein Minimum reduziert. Besondere Anforderung an die Parametrierung bei Safety Baugruppen Im Unterschied zu Standard-Peripheriebaugruppen wird bei Safety-Peripheriebaugruppen während der ersten Inbetriebsetzung die PROFISafe Adresse einmalig zugewiesen werden. Diese Adresse wird dann direkt am Steckplatz des Moduls auf einem Speicherbereich hinterlegt, welcher in einem sogenannten Kodierelement enthalten ist. Das Kodierelement ist zweiteilig. Werkseitig befinden sich beide Teile im Peripheriemodul. Beim erstmaligen Stecken eines Peripheriemoduls rastet ein Teil des Kodierelements auf der mechanischen Gegenseite (BaseUnit bzw. dem Frontstecker) ein. Dadurch wird das Stecken eines anderen Modultyps mechanisch verhindert. Ferner gibt es zwei Ausprägungen und funktionale Bedeutungen des Kodierelementes:
Unterschiedliche Ausführungsformen des Kodierelementes bei ET 200SP und S7-1500/ET 200MP 1. Ausführung bei ET 200SP: Bild 1: Kodierelement bei der ET200SP
Im Auslieferungszustand befindet sich das Kodierelement im Peripheriemodul Bild 2: F-Modul mit elektronischem Kodierelement (Auslieferungszustand) Beim Stecken des Frontsteckers in das F-Modul rastet das elektronische Kodierelement komplett in den Frontstecker ein. Wenn Sie den Frontstecker vom F-Modul entfernen, verbleibt der Speicher mit der PROFISafe-Adresse des fehlersicheren Moduls im Frontstecker. Bild 3: Nach Montage des Frontsteckers Quelle: Kap.14.3.1 ff. Bitte beachten: Fazit: Wichtiger Hinweis (Haftungsausschluss)! Die in diesem Beitrag genannten Hinweise beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Informationsquellen. Für Sicherheitsapplikationen sind generell die aktuell gültigen Normen und Vorschriften sowie die jeweils aktuellen rechtsverbindlichen Handbuchangaben der eingesetzten Baugruppen einzuhalten. Somit besteht kein Haftungsanspruch auf die Inhalte des Beitrags, insbesondere da Änderungen in den Normen sowie Fehler und Irrtümer nicht ausgeschlossen werden können. Ferner bezieht sich die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Februar 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK)
|
Folgen Sie uns auf