29.08.2023 05:26 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 27.08.2024 Beiträge: 3061 Bewertung: (481) |
Hallo Buur97, die Bestellnummer für das STEP 7 Upgrade ist in Ordnung. Eine vorhandene WinCC Advanced Lizenz lässt sich nicht mit einer WinCC Professional Upgrade Lizenz hochrüsten. Wenn WinCC Advanced reicht, dann kann 6AV2102-3AA08-0AK5 verwendet werden. Reicht Dir das nicht, so werden zusätzlich noch die entsprechenden Powerpack Lizenzen benötigt. Du findest die Bestelldaten in der Excel-Datei bei der Lieferfreigabe. Hinweis: Software-Lizenzen sind nicht retournierbar. Ich empfehle, die Bestelldaten mit dem Siemens-Vertrieb vor einer Bestellung zu klären. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf