16.08.2012 13:44 | |
Beiträge: 836 Bewertung:
|
Aktualisierung des Beitrags: Die Maßnahmen in diesem Beitrag werden im Falle neuer Erkenntnisse angepasst. Der Einfachheit halber geschieht dies nur in der englischen Variante, die Sie hier finden. In PCS7 V7.1 und PCS7 V8.0 kann es beim OS-Download von der ES zu folgender Fehlermeldung kommen: „No or invalid Project context, ASO cannot work correct“ Anschließend wird das Laden abgebrochen. Dabei spielt es keine Rolle ob Windows XP/2003 oder Windows 7/2008 eingesetzt wird.Die Meldung besagt, dass es nicht möglich war, über das Netzwerk auf den Data Source Name (DSN) zuzugreifen, der auf die Projekt-Datenbank zeigt.Beim Öffnen des Projekts wird ein Share angelegt. Über diesen Share wird versucht, das Projekt zu öffnen. Selbst, wenn das Projekt lokal liegt, wird derselbe Mechanismus angewandt wie wenn beispielsweise auf einen Client zugegriffen wird. Das Projekt wird also über die lokale Netzwerkkarte geöffnet.Zur Abhilfe sollten Sie folgende Punkte der Reihe nach prüfen:
|
Zuletzt bearbeitet von: Silent Bob am: 16.04.2013 09:46 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf