10.02.2022 15:32 | |
Beigetreten: 26.07.2021 Letzter Bes: 07.02.2024 Beiträge: 58 Bewertung: (1) |
Welches Gerät wäre ein geeigneter Nachfolger für das KTP400 Basic Color PN? |
10.02.2022 15:37 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 19.02.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (68)
|
Das SIMATIC HMI KTP400 Basic Color PN 6AV6647-0AK11-3AX0 bzw. dessen Nachfolger 6AV6647-0AK11-3AX1 sind jeweils noch Vertreter der "Basic Panels 1st Generation". Es findet sich unter den aktuellen "Basic Panels 2nd Generation" ein einbaukompatibles (jedoch nicht ersatzteilkompatibles) Gerät, das SIMATIC HMI, KTP400 Basic 6AV2123-2DB03-0AX0. Die Gerätegeneration der "Basic Panels 2nd Generation" wurde bereits 2014 zur Lieferung freigegeben und zielt allgemein auf die Ablösung der Basic Panels 1st Generation ab. Allerdings handelt es sich jeweils nicht um "ersatzteilkompatible" Nachfolger, da die Projektierung in TIA Portal (ab V13) angepasst werden muss (Funktion "Gerät tauschen"). Je nach abzulösender Gerätevariante ist auch nicht immer Einbaukompatibilität gegeben und in der Regel ändert sich zudem die Bildauflösung (nicht aber im angefragten Fall KTP400 Basic). Insofern werden die "Basic Panels 2nd Generation" in der Siemens Industry Mall auch nicht automatisch als Nachfolger der einzelnen Geräte der "Basic Panels 1st Generation" ausgewiesen. |
Folgen Sie uns auf