08.01.2021 22:00 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (436) |
Hallo AMHELD, die Vorgehensweise für ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ist im Kapitel "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" des Systemhandbuchs "S7-1200 Automatisierungssystem" beschrieben. Stefan |
09.01.2021 16:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 32871 Bewertung: (4064) |
Bist du denn Online mit der CPU verbunden? |
09.01.2021 22:25 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (436) |
Hallo Andreas, wie ixo65 schreibt, wird eine Online-Verbindung zur CPU benötigt. Es gibt allerdings auch unterschiedliche Möglichkeiten, um die Sicht "Online und Diagnose" zu öffnen. Für ein unbekanntes Gerät empfehle ich, es über die Online-Zugänge zu machen. Die Online-Zugänge ① finden sich in der Projektnavigation. Dort ist bei der verbundenen Netzwerkschnittstelle ③ nach erreichbaren Teilnehmern zu suchen ④. Die gefundene CPU sollte dann ähnlich wie ⑥ dargestellt werden. Über diesen Eintrag lässt sich die Sicht "Online und Diagnose" öffnen. Dort sollten alle erforderlichen Einträge zum Rücksetzen auf Werkseinstellung zu finden sein. Bei dieser Vorgehensweise muss im TIA Portal kein Projekt geöffnet sein. Die Zahlenangaben beziehen sich auf das Kapitel Online-Zugänge des Systemhandbuchs zum TIA Portal V15. Viele Grüße |
11.01.2021 12:00 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 1367 Bewertung: (242) |
Hallo amheld, alternativ zur Online-Verbindung/Online-Zugänge kann die CPU-1200 auch mit einer leeren Übertragungskarte auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Das Vorgehen wird vorallem dann angewendet, wenn die CPU mit einem Passwortschutz versehen ist und das Passwort nicht bekannt ist. In dem Fall wäre die Online-Verbindung gar nicht möglich Hier der Teil aus dem Handbuch: Vorgehensweise bei verlorenem Passwort Viele Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: sancruz am: 01/11/2021 12:04:09Feedback appreciated, please rate |
|
12.01.2021 18:30 | |
Beigetreten: 27.08.2020 Letzter Bes: 09.09.2023 Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Ich habe mal einen SCREENShot gemacht um zu zeigen, wo mein problem ist. Wäre toll wenn Ihr eine Idee habt ! Das Feld zu Rücksetzten in Werkseinstellung ist nicht klickbar. Danke für Eure Mühe DateianhangScreenshot V15.pdf (357 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: amheld am: 01/12/2021 18:45:17Viele liebe Grüße amh |
|
Folgen Sie uns auf