07.02.2012 14:54 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (136) |
Hallo Axel, Sie schreiben von einem FAQ. Haben Sie die Parametrierung genauso durchgeführt, wie in dem FAQ beschrieben? Das Beispiel 2 in diesem Beitrag entspricht einigermaßen Ihrer Aufgabenstellung. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/39334504 Der Maximalwert bzw. der obere Grenzwert von 20 mA muss doch dem INT-Wert von 27648 entsprechen und der Ausgangswert (Realwert) muss noch mit der Funktion "SCALE_X" zu einem INT-Wert umgewandelt werden. Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf