02.02.2021 17:59 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Nein in dem Fall ist nur der FU gemeint. Komplett aus soll die Anlage sein wenn das untere Nivau aus ist. |
03.02.2021 17:15 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 04.08.2024 Beiträge: 325 Bewertung: (34) |
Hallo Kältefutzi Ich habe dir mal ein LOGO-Programm zurechtgeschneidert. Ein paar Änderungen habe ich aus Machbarkeitsgründen einfließen lassen, (du wirst sie schon finden). Im Wesentlichen wird es aber schon deinen Vorstellungen entsprechen. Das Programm wurde auf LSC8.3 für LOGO 3.2 FS4 geschrieben. Auf eine höhere Version muss konvertiert werden. Ich hab geschneidert, aber die Knöpfe musst du schon selbst dran machen. Mit freundlichem Gruß Quirin DateianhangWhirlpool.zip (138 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
03.02.2021 20:56 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 2207 Bewertung: (99) |
Schöne Arbeit MfG Ella_68 |
04.02.2021 08:41 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Wow sehr schönes Programm, ich bin inzwischen auch etwas weiter allerdings fehlt mir noch der langsamlauf der PumpeDateianhangPool3.pdf (144 Downloads) |
04.02.2021 13:47 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 04.08.2024 Beiträge: 325 Bewertung: (34) |
Hallo Kältefutzi Es freut mich sehr, dass dir mein Vorschlag gefällt. Ich würde deine Version auch gerne ansehen, aber die Datei lässt sich leider nicht öffnen. (Fehlermeldung). Und lade bitte gezipte PLC-Programme hoch, weil man diese testen kann. So kann man auch besser den einen oder anderen Rat geben. Ich lade dir das LSC-Programm "Whirlpool_2" hoch, weil ich bei Start der "Manuellen Zwischendesinfektion" eine Kleinigkeit übersehen habe. Mit freundlichen Grüßen, Quirin DateianhangWhirlpool_2.zip (170 Downloads) |
05.02.2021 06:21 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Du must das Dateiformat ändern von jetzt PDF auf LSC dann solte es genen ist geschrieben mit version 8.2. PLC sagt mir so nichts???? ist das ein Packprogramm??? hier nochmal der aktuelle stand meines programmes im anhang. Und ich schick es gleich nochmal als gepakte datei DateianhangPool6.PDF (134 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Kältefutzi am: 02/05/2021 06:27:03 |
|
Folgen Sie uns auf