15.04.2016 13:07 | |
Beigetreten: 30.06.2014 Letzter Bes: 11.10.2024 Beiträge: 464 Bewertung: (89)
|
Hallo COMOS-Admins, Klasse dass Ihr mal wieder vorbei schaut!
--> Die Frage war: wie bestellt man RenameTickets für einen UserManager, mit einem HostID-CLS? --> Antwort: die drei bekannten Parameter des Servers müssen ausgelesen und mit der Bestellung der RenameTickets kommuniziert werden. Hier ist das richtige Tool dafür. Die Sequenz-Nummer muss die gleiche sein, wie die "Ticket SID" in der UserManager. Übrigens: für dieses Szenario wird der UserManager mit der Version 1.4.0er oder aktueller benötigt.
Hintergrund-Info: wenn man einen CLS (ComosLicenseServer) betreibt, hat man die Möglichkeit bestimmte Lizenz-Zuweisungen zu machen. Das macht man dann mit einem extra Tool, der UserManager. Hat man/der Admin bestimmte Lizenzen an bestimmte Anwender gebunden/vergeben, ist dann diese Mitarbeiter aber nicht mehr im Betrieb (nur so als Beispiel), möchte bestimmt der Admin die Zuweisung löschen: dafür muss er bei der Siemens eben einen RenameTicket (ist eine kleine XML-Datei) erwerben. Diese wird in den UserManager eingespielt, danach gibt es in das Kontext-Menü die Möglichkeit eine Zuweisung zu löschen. Verwendet aber unseren Admin ein CLS ohne USB-Dongle, ein Host-ID-CLS eben, dann muss er die Parameter (PC-Name, Domänen-Name und Windows-Key) auslesen lassen, diese mit in der Bestellung schicken. D.h. dass die RenameTickets an diesen einen speziellen Server gebunden sind, können nur dort verwendet werden. Auch hier gilt: bei Fragen, bitte diese stellen, gerne auch hier im Forum. |
Zuletzt bearbeitet von: SuperPippo am: 23.03.2017 10:32:27 |
|
Folgen Sie uns auf