09.01.2024 12:53 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 1425 Bewertung: (141)
|
Hallo SIOS-Forum Community, Uns erreicht häufig die Frage, ob es möglich ist, Hydraulikachsen an ein Motion-Technologieobjekt abzubinden. Dies kann vor allem dann sinnvoll sein, wenn einzelne Bewegungen einer Maschine, wie zum Beispiel eine Presse, zu hohe Kräfte für eine Servoachse benötigt, aber trotzdem zusammen mit anderen Achsen angesteuert werden sollen, oder gar Gleichlauffunktionen zwischen hydraulischen und elektrischen Achsen umgesetzt werden sollen. Grundsätzlich ist es möglich, Hydraulikachsen an Stelle eines Servoantriebs an ein Motion-Technologieobjekt anzubinden, wodurch, je nach Umsetzung, mehr oder weniger Funktionen der Technologieobjekte zur Verfügung stehen. Wir unterscheiden hier 3 Arten der Anbindung:
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand Dezember 2023). Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (AM) |
Folgen Sie uns auf