06.08.2021 14:51 | |
Beigetreten: 29.01.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 47 Bewertung: (4)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, mit Einführung des Industrial Thin Clients (ITC) entstand eine kostengünstige und einfache Lösung Bedienpanels über ein vorhandenes Ethernet Netzwerk flexibel und nahezu ortsunabhängig an vorhandene Server Stationen wie z.B. HMI Stationen bzw. Industrie PCs anzubinden. Der ITC stellt in der Rolle eines Clients folgende Mechanismen bzw. Protokolle bereit:
Schutz gegen unbefugte Zugriffe Damit ein unbefugter Nutzer keinen Schaden in einer Produktionsanlage anrichten kann, sollte stets beachtet werden, dass ein Schutz gegen unbefugte Zugriffe gegeben ist. Um des zu gewährleisten sind beim ITC bestimmte Einstellungen vorzunehmen. Dazu muss sichergestellt werden, dass nur ein befugter Nutzer sich Remote einloggen kann. Dies kann über ein Passwort sichergestellt werden. Zugriffsschutz beim ITC konfigurieren Beispiel RDP-Verbindung mit ITC-Firmwarestand V3.1.2.0 1. Schritt: Das Administrator-Passwort sollte zuerst konfiguriert werden.(siehe Betriebsanleitung ITC) 2. Schritt: Nach Anmeldung mit dem Administrator Passwort kann unter dem Menüpunkt "Connections" die RDP Verbindung eingerichtet werden. Hierbei wird der Benutzername für die Remoteverbindung eingegeben und das Passwort für die RDP Anmeldung sollte leer gelassen werden. 3. Schritt: 4. Schritt: Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: August 2021). Viele Grüße SIMATIC-PC-Based-FB-GER (PK) |
Folgen Sie uns auf