06.07.2022 14:49 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Zur Ansteuerung des Technologieobjekts Nocken der S7-1500/S7-1500T wird der Baustein "MC_OutputCam" verwendet. Für Wegnocken müssen Einschaltpunkt und Ausschaltpukt der Nocke vorgegeben werden. Dabei muss der Ausschaltpunkt immer größer als der Einschaltpunkt sein, ansonsten liefert der Baustein einen Fehler. Bei Moduloachsen kann es aber sein, dass der Ausschaltpunkt kleiner als der Einschaltpunkt ist. Wie kann die Nocke über den Modulodurchgang eingeschaltet werden, z.B. von 300° bis 50°? Zu diesem Zweck kann der Parameter Mode des "MC_OutputCam" verwendet werden. Mit Mode=2 erfolgt eine invertierte Nockenausgabe. Zusätzlich müssen Ein- und Ausschaltpunkt getauscht werden. Eine invertierte Nockenausgabe von 50° bis 300° ergibt den gewünschten Einschaltbereich von 300° bis 50°. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf