24.05.2022 12:50 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Die SIMATIC S7-1200 und S7-1500 können mit Hilfe der Bibliothek LMQTT als MQTT-Client eingesetzt werden. Es wird ein Funktionsbaustein zur Verfügung gestellt, welcher das MQTT-Protokoll in die SIMATIC S7-1200 und S7-1500 implementiert. Der genannte Baustein LMQTT_Client ermöglicht das Übermitteln von MQTT-Nachrichten an einen Broker (Publisher-Roller) und das Erstellen von Abonnements (Subscriber-Roller). Die Kommunikation kann dabei über eine TLS-Verbindung gesichert werden. Auf den MQTT-Broker kann über eine statische IP-Adresse oder einen Domänennamen zugegriffen werden.
Hinweis: Viele Grüße, |
Folgen Sie uns auf