31.08.2022 15:33 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 1397 Bewertung:
|
Häufig sollen in SIMIT Signale, Markos oder Komponenten gesucht, ausgetauscht oder aktualisiert werden. Mittels der Funktion Suchen & Ersetzen lassen sich die folgenden Elemente im Projekt finden und bei Bedarf auch ersetzen:
Detaillierte Informationen dazu sind an der folgenden Stelle des SIMIT-Handbuchs zu finden: Wenn zum Beispiel Komponenten selbst mit dem SIMIT CTE geschrieben werden, müssen diese häufig getestet und aktualisiert werden. Das die Komponenten nicht in jedem Diagramm händisch neu angelegt werden müssen, kann man das Suchkriterium Aktualisieren bei Suchen & Ersetzen verwenden. Mit diesem wird für alle Komponenten im definierten Suchbereich nach Komponententypen gesucht, die denselben Namen haben und derselben Bibliotheksfamilie angehören, die aber zu einem späteren Zeitpunkt erstellt (gespeichert) worden sind. Das Aktualisieren erfolgt gleichermaßen für alle im definierten Suchbereich enthaltene Makrokomponenten, wobei die aktuellen Makrokomponenten in den Bibliotheken der Task-Card "Makros" gesucht werden. Falls bereits alle Komponenten und Makrokomponenten im gewählten Suchbereich aktuell sind, werden keine Treffer angezeigt. Hinweis: |
Folgen Sie uns auf