24.08.2007 07:52 | |
Beigetreten: 02.11.2005 Letzter Bes: 01.08.2024 Beiträge: 496 Bewertung:
|
Hallo markus87, glaube Du meinst Dein "privates Intranet" und keine Kommunikation übers Internet. (DSL, Router.... ![]() Als Baugruppe könntest Du die CP343-1 Lean verwenden.Günstiger wäre aber der USB-MPI Adapter (aber nicht so schnell und halt kein Ethernet)! Wenn Du die CP343 verwendest brauchst Du zum programmieren die Ethernetkarte Deiner ES und keine MPI-Karte. Um eine einfache Anlagenvisualisierung über Webbrowser zu realisieren gibt es unter folgenden Link beiApplikationen & Toolseine Möglichkeit: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24272005 oder Auf Deinem Server läuft die RT von WinCC flexible mit der Option Sm@rtService! oder (die teuerste aber halt eine skalierbare Lösung) Auf Deinem Server läuft WinCC mit der Option WebNavigator! Viel Spaß bei Deiner Entscheidung |
Viele Grüße |
|
24.08.2007 10:05 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo Markus, Ich muß zugeben Asterix hat schon etliche Möglichkeiten aufgezeigt, natürlich schon top of the class, keine Frage. Mir fällt aber noch eine ein. Wenn keine Ethernetschnittstelle für die Steuerung geplant ist kann man folgendes machen. Nutze den PC / Server als Gateway. Dazu muß auf dem Server (Windows Betriebssystem der neueren Varianten vorausgesetzt) die SIMATIC NET Software installiert sein. Auf Ethernetseite kann dann der DSL Router(mit Splitter und Modem) sein, der als VPN Endpunkt dient. VPN ist notwendig, da für die Fernprogrammierung das S7-Protokoll und damit der Port 102 notwendig ist. Ein "normaler" Router würde NAT machen und damit können wir den Port vergessen. So, am PC braucht man dann noch die PROFIBUS Schnittstelle, mit SIMATIC NET braucht man dann eine PROFIBUS / MPI Schnittstelle, also einen CP 5611 (A2). Lädt man die SIMATIC NET Software auf den Server, projektiert beide Schnittstellen... kann man über den PC in die Steuerung Routen. Es gibt hierfür auch einen FAQ: Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um ein STEP 7-Routing über eine PG/PC-Station zu ermöglichen? Viel Spaß beim spielen. Viele Grüße J_Bell |
03.09.2007 18:47 | |
Beigetreten: 06.08.2007 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 14 Bewertung:
|
Hi 128€ was für eine brauch ich denn wenn ich das alles machen will? |
Folgen Sie uns auf