27.11.2017 19:03 | |
Beigetreten: 14.10.2016 Letzter Bes: 22.05.2024 Beiträge: 42 Bewertung: (1) |
Hallo möchte nun ein ganz einfaches Programm schreiben. Möchte mit jedem Taster alle Rolladen auf und abfahren sowie zusätzlich durch 2 weitere Schalter alle schalten. Dies funktioniert bereits. Jedoch beim Stoppen der Rolladen fährt der Rollo mit welchen Taster ich alle Rolladen angesteuert habe ich die Gegenrichtung wohin alle andere Rolladen stoppen. Wie kann ich das unterbinden. ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangRolloadensteuerung.zip (94 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 28.11.2017 12:23:23Neue Überschrift nach Splitten |
|
28.11.2017 17:53 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Indem du die Örtlichen Fahrbefehle mit einer fallenden Flanke des jeweiligen Tasters auslöst und die fallende Flanke unterdrückst, wenn der Taster länger als x Sekunden gedrückt wurde. Dann bekommen alle Rolladen den Sammelbefehl über die Sammelsteuerung und nicht der eine über den örtlichen Taster. Das sollte klappen!? |
28.11.2017 18:00 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Ich habe dir das mal für den ersten Taster bei Rolladen 1 eigefügt. Die Einschaltverzögerung habe ich in eine Ein.-/Ausschaltverzögerung gewandelt, um noch ein sicheres 1-Signal für die Flankenunterdrückung zu haben. Kann sein das es in der realen Logo auch mit einer Einschaltverzögerung geht, aber in der Simu hackt es bei mir manchmal. Hast du das bei allen so eingefügt, kannst du so auch wieder zentral stopen!
DateianhangRolloadensteuerung x.zip (104 Downloads) |
28.11.2017 21:58 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
So sieht es dann komplett aus! Viel Spaß beim Test!
DateianhangRolloadensteuerung y.zip (221 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf