06.06.2023 06:21 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community. In diesem Anwendungsbeispiel wird das ganze per VB-Skripting in WinCC Advanced umgesetzt. Die Skripte können Sie jedoch genauso auch in WinCC Professional oder WinCC V7/V8 verwenden, da sie nur an Windows durchgereicht werden. Wie exportieren und importieren Sie mit der WinCC (TIA Portal) Runtime Advanced Daten im XML-Format? Dort wird außerdem auf die zugrunde liegende Dokumentation bei Microsoft selbst verwiesen. Das eigentliche Parsen der XML-Datei übernimmt nicht WinCC, sondern ein in Windows integrierter XML-Parser, der per VB-Skript angesprochen wird. Dadurch können die Objekte im XML-DOM direkt als Knoten angesprochen werden.Bspw. mit ihren jeweiligen Namen oder Parametern Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juni 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MV)
|
Folgen Sie uns auf