08.09.2008 08:42 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (5) |
Moin nikolascha, du solltest die Klemmen 1 und 2 verbinden und die Klemmen 3 und 4 verbinden und dann nocheinmal messen. Meines wissen werden diese Anschlüsse benötigt um den Spannungsabfall auf der Leitung zu kompensieren und sind unbedingt anzuschließen. Hier noch ein Link zum Anschlußplan 6ES7135-4FB01-0AB0 Gruß Bitjaeger |
08.09.2008 08:45 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hallo nikolascha, ich hab da mal zwei bilder beigefügt. diese sind zwar von einer ET200S, aber die bedeutung der einzelnen klemmen ist die gleiche. ich hoffe, daß hilft dir weiter. viele grüße sven Dateianhanget200.zip (241 Downloads) |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
08.09.2008 08:46 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
bitjaeger war schneller... nun ja, doppelt hölt bekanntlich besser. |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf