03.08.2023 04:10 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 22312 Bewertung:
|
dieses lizenzupdate setzt natürlich eine bereits vorhandene älter lizenz voraus die dann upgraded wird. |
03.08.2023 06:30 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 13293 Bewertung:
|
Hallo AutoGen_7700574 soweit ich weiß kann man das so nicht machen. Upgrades beziehen sich immer auf eine bestimmte Ausbauform. also wenn du ein Comfort Upgrade nimmst, dann kannst du hier nur eine ältere Comfort auf eine neuere hochrüsten. aber keine Advanced, hierfür würdest du die Advanced Upgrade benötigen. Auch gibt es nur Powerpacks nach "oben" und keine nach "unten", man kann also die Lizenzpakete nur hochrüsten aber nicht downgraden. Somit kannst du meines Erachtens nach nur von Advanced V15 auf Advanced V18 hochziehen viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf