02.06.2015 08:24 | |
Beiträge: 1299 Bewertung: (135)
|
Hallo, sind das zwei getrennte Fragen, oder hängt das irgendwie zusammmen? Die Prozessdaten aus zwei Projekten bekommt man schon in eine Runtime Station. Dazu würde ich die Steuerung aus dem einen Projekt als Proxy-PLC in dem anderen Projekt einfügen. Dann kann man wie gewohnt auf die Variablen beider Steuerungen zugreifen. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109091876/73978825995 K!ke |
02.06.2015 08:27 | |
Beiträge: 86 Bewertung: (0) |
Besten Dank! Und wie ist es wenn ich die Runtime bzw den PC ausschalte, geht dann die CPU auch auf STOP oder kann man das unterbinden? |
Folgen Sie uns auf