09.07.2009 10:24 | |
Beiträge: 55 Bewertung:
|
Kannst du die Variable nicht einfach entsprechend skaliert aus der Steuerung auslesen? |
09.07.2009 10:49 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung:
|
Hi Mit dem neuen WinCC Online Trend Control (ab WinCC V7.0)kannst du den angezeigen Wert skalieren lassen. Die Option findest du Im Register "Werteachsen" unter "Benutzerskalierung". Du must das Häckchen setzen und des nebenstehende Icon anklicken. Gruß cumulus |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
10.07.2009 09:43 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung:
|
Hi Ich denke, wenn du die varibale archivierst, hast du schlechte Karten diese Variablen noch zu ändern. Wenn dir eine Online-Sicht reicht, Kanst du dir eine neue Variable anlegen und bei änderung der alten variable, die neue beschreiben. Natürlich sind die Zeitstempel dann auch nicht mehr exakt. Als letzte Möglichkeit kannst du die Werte in der CPU umrechen und einmal unverandert archivieren und einmal verändert anzeigen. Ein Baustein mit dem Eingang DW und dem AusgangR in AWL: L #DW DTR L 1.000000e+001 /R T #R Gruß cumulus |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
Folgen Sie uns auf