Industry Online Support
Technical Forum
30.08.2021 14:51 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 19.02.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (68)
|
Hallo SIOS-Forum-Community. Wie kann in WinCC Runtime Professional der Zugriff auf das Betriebssystem (Windows) verhindert werden? Hierzu sind folgende Einstellungen vorzunehmen:
In einem solchen Szenario sollte es allerdings irgendwo in der Applikation eine Schaltfläche geben, mit der man die WinCC Runtime stoppen kann, da alle anderen Wege hierzu durch die oben genannten Einstellungen versperrt sind. Diese Schaltfläche sollte mit einer entsprechenden Berechtigung vor unautorisierter Benutzung geschützt werden. Soll diese Schaltfläche berechtigungsabhängig sichtbar oder unsichtbar gesetzt werden, hilft die System-Funktion "IsUserAuthorized":
Das Script wird direkt zur Dynamisierung der Eigenschaft "Sichtbarkeit" über ein C-Script an der Schaltfläche projektiert, getriggert wird über die Wertänderung der Variable "@UserName“. DateianhangWinCC Professional Windowszugriff sperren.zip (185 Downloads) |
Folgen Sie uns auf