Industry Online Support
Technical Forum
20.06.2009 01:12 | |
Beiträge: 68 Bewertung: (1) |
Hallo zusammen, ich möchte das WINCC Flex Startbild auf meiner PCU50 austauschen. Ist das möglich? Wenn ja, hätte ich auch gerne gewußt wie. Vielen Dank |
20.06.2009 01:50 | |
Beiträge: 204 Bewertung: (49) |
Hallo, das kann man in WinCC flexible unter Geräteeinstellungen -> Geräteeinstellungen -> Startbild ändern. Siehe Screenshot. Gruss Daniel |
20.06.2009 10:21 | |
Beiträge: 204 Bewertung: (49) |
Warum macht man den so was? Schon mal im Installationsverzeichniss der WinCC flex Runtime nachgeschaut. Gruss Daniel |
22.06.2009 14:59 | |
Beiträge: 68 Bewertung: (1) |
In der EXE ist das Bild erhalten. Aber mit dem Abschalten ist auch ok. Danke Dir. Echt super. Wieder etwas gelernt. |
22.06.2009 17:30 | |
Beiträge: 204 Bewertung: (49) |
Kein Problem, dazu ist das Forum ja da! Gruss Daniel |
Zuletzt bearbeitet von: dalbi am: 22.06.2009 17:31 |
|
Folgen Sie uns auf