17.12.2009 12:22 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung: (102)
|
Hallo tw71, aus welchem Grund willst du denn den WinCC Explorer über Terminalservice veröffentlichen? Vielleicht gibt es ja andere Möglichkeiten wenn wir die gewünschte Funktion kennen. MfG Cumu |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
17.12.2009 15:27 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Ich bin kein SIMATIC WinCC Experte. Aber bei dem was ich bis jetzt gesehen habe, werden wohl Temperaturen überwacht, sowie Ventile damit gesteuert. |
18.12.2009 08:56 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung: (102)
|
Hallo tw71, das mit dem direkt zum Kunden fahren wird wohl eher ein Problem:-) Dafür ist unsere Hotline mit den Kollegen zuständig, die die Kundeneinsätze abfahren. Aber wenn Sie lediglich Temperaturen überwachen bzw. Ventile steuern möchten, dann muss ja nicht der WinCC Explorer über Terminal Services gesteuert werden. Ich würde da eher empfehlen, die WinCC Option WebNavigator einzusetzen. Die ist für die Verwendung mit Terminal Services getestet und freigegeben. Bzw. benötigen Sie dann vielleicht sogar den Terminal Service nicht mehr. Da man hier auf dem Rechner lediglich einen Internet Explorer benötigt und sich dann auf den WebServer verbinden kann. Dadurch ist ein Bedienen und beobachten ähnlich wie direkt in WinCC möglich. Weitere Informationen finden Sie im Katalog zu WinCC auf den Seiten 4/53 und 4/54 unter folgendem Link: http://www.automation.siemens.com/salesmaterial-as/catalog/de/st80_d.pdf MfG Cumu |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
Folgen Sie uns auf