14.01.2022 09:50 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung: (130)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, bei der Projektierung eines SIMATIC S7-1200 bzw. S7-1500 Controllers kann es vorkommen, dass je nach verwendeter SIMATIC STEP7 Version die real existierende Hardware-Firmwareversion nicht im TIA Engineering verfügbar ist. Grundsätzlich gilt: Wenn ein Firmware-Update durchgeführt wird, ist immer auf die neueste Version upzudaten, die für die jeweilige Artikelnummer zur Verfügung steht. Die vorherigen Stände der Firmware sind nur als Backup gedacht, um Ihnen auch ein Zurückrüsten auf die ursprüngliche Version zu ermöglichen, was aber in keinem bisher bekannten Fall erforderlich war. Problem neue Firmware nicht im TIA Engineering verfügbar Hier stellt sich u.a. die Frage, ob die ältere Firmwareversion auch mit dem neueren Firmwarestand verwendet werden kann oder ob eine Abrüstung der Firmware erforderlich ist. Nützliche Informationsquellen und Tools zur Prüfung der Kompatibilität Im Zuge der Weiterentwicklung der SIMATIC Controller ist dieses Thema je nach Steuerungstyp zu differenzieren. Nachfolgend eine Übersicht mit Empfehlungen zur Vorgehensweise bei der Prüfung von Kompatibilitätsaussagen. 1. SIMATIC S7-1200 Lösungsansatz 1 (Empfehlung): Ausführliche Übersicht im Kompatibilitäts-Tool Vorgehen:Im Teil „Kompatibilitätslisten laden“ auf „Listen Download“ klickenJetzt Auswahl treffen, für SIMATIC S7-1200 CPU: Es wird eine Excelliste als Download angeboten. In dieser Liste sind alle CPU nach Bestelldaten und zugehörigen Firmware Freigaben gelistet. Ferner werden die erforderlichen bzw. freigegebenen TIA Portal Versionen der jeweiligen CPU Version aufgezeigt. Lösungsansatz 2: Aussagen in den Produktmiteilungen im Siemens Online Support z.B. Beitrag: "Firmwareversion V4.5 für S7-1200 CPU verfügbar" „…Kompatibilität der Hard- und Software Eine S7-1200 CPU Version 4.5 ist ersatzteilkompatibel zu einer S7-1200 Firmware Version 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 und 4.4. Dies ermöglicht die Verwendung einer real vorhandenen CPU mit Firmware V4.5 und einer Projektierung V4.0, 4.1, 4.2, 4.3 oder 4.4 auf Basis eines vorhandenen TIA Portal Projektes älterer Versionen. Die Funktionalitäten der neuen FW-Version können in diesem Fall nicht verwendet werden. …" 2. SIMATIC S7-1500 Wie unter Punkt 1 (S7-1200) ausführlich beschrieben, empfehlen wir für die S7-1500 CPU ebenfalls das Kompatibilitäts-Tool zu nutzen. Unter Listendownload bitte folgende Auswahl für die SIMATIC S7-1500 CPU treffen: Ferner gibt zu diesem Thema bereits einen ausführlichen Beitrag, siehe: „…Für die SIMATIC S7-1500 gilt: 3. SIMATIC S7-300 Wie unter Punkt 1 (S7-1200) ausführlich beschrieben, empfehlen wir für die S7-300 CPU ebenfalls das Kompatibilitäts-Tool zu nutzen. Unter Listendownload bitte folgende Auswahl für die SIMATIC S7-300 CPU treffen: Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Januar 2022). Viele Grüße SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER (PK) |
Folgen Sie uns auf