17.04.2023 12:25 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Da wir zu dem Thema des öfteren kontaktiert werden, geben wir gerne einen Tipp: Wo finde ich ein Datenblatt zur S7-1515F-2 PN, dass ein Maßblatt, Details zur Energieversorgung und die Anordnung der Ports enthält ? Für die fehlersicheren S7-1500F CPUs gibt es kein eigenes Gerätehandbuch. In diesem Fall kann das Handbuch der entsprechenden Standard-CPU (hier CPU 1515-2 PN) herangezogen werden. Dort sind auch ein Maßblatt, die Anordnung/ Benennung der Ports und die Energieversorgung zu finden (diese unterscheiden sich nicht zwischen Standard und F-CPU) In der Dokumentation wird Allgemein die Funktionen und Anwendung des Produkts "F-CPUs" beschrieben. Weitere technische Daten bekommt man auch anhand der Bestellnummer im SiePortal z:b: für die S7-1515F-2 PN 6ES7515-2FM02-0AB0 Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: April 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf