31.03.2022 12:30 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 30 Bewertung:
|
DHCP - Vergabe der IP-Adresse Ohne DHCP können die IP-Adressen in STEP 7 Engineering, über den Webserver aber auch manuell z. B. über das CPU-Display vergeben werden. Die Änderung der IP-Adressen der CPU kann bei Bedarf mit dem Online- und Diagnose-Editor, mit dem SAT-Tool, PRONETA etc. durchgeführt werden. Ab STEP 7 Professional V17 und FW 2.9 kann die IP-Adresse einer S7-1500 über DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) automatisch vergeben werden. Für die automatische Vergabe der IP-Adresse durch einen DHCP-Server, können Sie für eine Ethernet-Schnittstelle die Option "IP-Adresse von DHCP-Server" auswählen. Diese Option sollte nur für die Anbindung an IT-Systeme über Ethernet-Schnittstellen genutzt werden und nicht für die PROFINET-Schnittstelle des Controllers. Mit dieser Option bekommt die Ethernet-Schnittstelle eine IP-Adresse vom eingestellten DHCP-Server zugewiesen. D. h. der DHCP-Server weist auf Anfrage dem DHCP-Client z. B. die IP-Adresse zu. Damit können Sie die CPU in ein bestehendes IT-Netzwerk einbinden, ohne dass Sie zusätzliche Anpassungen an der Ethernet-Schnittstelle vornehmen müssen. Der DHCP-Server kann die eindeutige Identifikation über zwei verschiedene Arten durchführen:
Sobald das Projekt in die CPU geladen oder die CPU mit projektierter DHCP-Adressvergabe eingeschaltet und hochgefahren ist, beginnt der Prozess der DHCP-Adressvergabe. Siehe dazu Kap. 10.1 im Handbuch unten bzw. die vereinfachte Darstellung der DHCP-Adressvergabe im Bild 1. Bild 1: Vereinfachte Darstellung der DHCP-Adressvergabe Die IP-Adressparameter und Optionen werden nicht im Ladespeicher der CPU abgelegt. Nach einem Urlöschen oder Neustart der CPU werden die IP-Adressparameter und Optionen erneut über DHCP bezogen. Hinweise:
DNS – Vergabe des Host- und Domainnamens DNS steht für Domain Name System. Seine Aufgabe ist die Namensauflösung, wobei der DNS-Name zu einer IP-Adresse aufgelöst wird. Ich möchte das anhand eines vereinfachten Beispiels, siehe Bild 2, erklären: Wie kann der Webserver über die DNS-Adressierung erreicht werden?
Bild 2: Zugriff auf den Webserver einer S7-1500 über den DNS-Namen Dabei kann der Hostname identisch mit dem Gerätenamen sein. Bild 3: Aufbau des DNS-Namens Wie projektiere ich das im TIA-Portal? CPU als Client: Für die Verwendung eines DNS-Namens aktivieren Sie im Inspektorfenster einer S7-1500 FW 2.9 ab TIAP V17 im Abschnitt "Erweiterte Konfiguration -> Hostname und Domain" den oberen Haken. Darüber kann einer S7-1500 auf dreierlei Art und Weise ein DNS-Name z. B. plc1.domain zugewiesen werden:
CPU als Server: Wählen Sie aus der Server-Liste unter „DNS-Konfiguration“ folgende Möglichkeiten der Namensauflösung aus:
Hinweise:
Zusätzlich können u.a. folgende Anwendungen realisiert werden:
Gateway – Übergang zw. zwei Netzen Ein Gateway ist ein Netzübergang zwischen zwei Netzen, unabhängig davon, ob es zwei PN-Netze oder zwei unterschiedliche Netze, wie PROFIBUS und PROFINET, sind. Pakete von einem Netzwerk können über Gateways an andere Netzwerke weitergeleitet werden. Bei IP-basierten Netzwerken (z. B. TCP/IP oder UDP) werden die Pakete über Gateways, hier auch als Router bezeichnet, von einem Subnetz zum nächsten Subnetz weitergeleitet. Router speichern Informationen in einer Routingtabelle. Befindet sich eine Ziel IP-Adresse nicht im eigenen Subnetz, wird das Paket an das konfigurierte Gateway gesendet. Über eingetragene Routen in der Routingtabelle wird bestimmt, wohin das Paket gesendet wird. Bild 4: Darstellung einer einfachen Routing-Funktion In STEP 7 wird der Default-Router als Router bezeichnet. Sie aktivieren die Verwendung eines Routers im Inspektorfenster einer CPU im Abschnitt "IP-Protokoll" bzw. ab V17 „Internet Protocol Version 4 (IPv4)“ mit dem Optionskästchen "Router verwenden". An den Default-Router vergibt STEP 7 standardmäßig die eigene IP-Adresse, die im gleichen Subnetz sein muss. Die an der PROFINET-Schnittstelle des IO-Controllers eingestellte Router-Adresse wird für dessen projektierte IO-Devices automatisch übernommen. Weitere Informationen: Handbuch SIMATIC S7-1500, ET 200MP, ET 200SP, ET 200AL, ET 200pro, ET 200eco PN Kommunikation Wikipedia Gateway (Informatik) Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: März 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-Kommunikation-FB-GER am: 03/31/2022 12:53:28 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf