20.06.2022 05:38 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 22343 Bewertung:
|
und woher kommt der Baustein? |
20.06.2022 07:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.08.2024 Beiträge: 33575 Bewertung:
|
Von dieser Seite: TIA Portal Projekt „Ready-for-use“ für SIWAREX WP321Dieser Download: |
20.06.2022 07:18 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 22343 Bewertung:
|
Hi, liegt an der nicht kompatiblen CPU in deinem Projekt. Deine genannte Baugruppe unterstützt nur bis FW V1.8. Wenn nun eine andere FW eingestellt ist dann muss der Baustein neu übersetzt werden da nicht precompiled und da brauchst dann das PW. Du müsstest TIA Portal Bibliothekvon der verlinkten Seite runterladen und die V13 library in V17 öffnen und hochrüsten und dann den Baustein aus der Library in deine CPU programm ziehen, dann sollte der Fehler nicht kommen. |
Zuletzt bearbeitet von: ChristophD am: 06/20/2022 07:24:19 |
|
Folgen Sie uns auf