26.12.2021 02:46 | |
Beigetreten: 06.03.2015 Letzter Bes: 07.04.2024 Beiträge: 18 Bewertung: (1) |
Hallo, ich kämpfe derzeit mit den Funktionalitäten des TIA-Portals rund um lokale/globale Bibliotheken, Version Control Interface, Anbindung an GIT usw. Vielleicht habe ich ja die falsche Herangehensweise, aber es gelingt mir nicht, dass ich sämtliche Objekte vernünftig versionieren und auch entsprechend hochrüsten kann. Ein erster Versuch mit einer lokalen Bibliothek offenbarte massive Schwächen:
Mit viel Freude nahm ich zur Kenntnis, dass externe Version Control (VCI) in TIA Einzug gehalten hat und fand auch ein, wie ich finde brauchbares "How-To"-Video auf Youtube. Der Frust kam dann mit dem ersten Versuch, das mit dem eigenen Projekt umzusetzen: ich hatte in der lokalen Bibliothek versionierte Datentypen! Die zigfache Fehlermeldung "Das Objekt ... kann aus folgendem Grund nicht exportiert werden: Der PLC-Datentyp ist eine Typinstanz. Export nicht möglich...." lies mich entnervt aufgeben. Wunsch:
Und wenn ich schon dabei bin: generelle GUI-Wünsche
Und hier noch funktionale Anregungen:
Etwas verlassen fühle ich mich immer bei einer neuen Version bzgl. derer neuen Funktionen:
Sehr verärgert hat mich übrigens die "Lizenzierungs-Mentalität" von Siemens bezüglich "Erweiterungen/Optionspaketen". Warum benötige ich eine Lizenz zusätzlich zu TIA Professional um in Startdrive einen Abnahmetest durchführen zu können. Im Starter ging das noch so. Zumindest ein kostenloses Upgrade einer Lizenz aus V16 nach V17 hätte mir eine Menge Ärger / Inbetriebnahmeverzögerung erspart. Muss denn jede Kleinigkeit wiederholt lizensiert werden? Goldgräberstimmung oder was? Das Gesamtpaket ist doch teuer genug. Ich favorisiere hier den Ansatz, das Geld mit der Hardware zu verdienen. Vielen Dank p.s.: steht schon ein ungefähres Datum für V18 im Raum? |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf