16.03.2017 12:05 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem HMI. Also zu den Hardware Daten: SPS 1212 HMI KTP400basic. Ich möchte den CV (countervalue) eines Zähler auf dem HMI anzeigen lassen. Leider sehe ich in dem E/A Feld nur Raute Zeichen. Die angehängten Bilder zeigen mein einfaches SPS und HMI Programm. Besten Dank ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 17.03.2017 11:20:08Neue Überschrift nach Splitten |
|
16.03.2017 12:43 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Ich arbeite auf realer HW. Ich kann das Programm auch Problemlos auf die SPS bzw. das HMI laden. Die Verbindung zwischen HMI und SPS wird ja in Geräte und Netze angezeigt und beide Bauteile sind in demselben Netz 192.168.0.X. Anbei noch ein filchen wie ich das Projekt bzw. das Programm erstellt habe. Ich habe alles auf die SPS bzw. das HMI downgeloaded. Wenn ich micn online verbinde und den physikalischen Schalter betätige zählt der Zähler nach oben, aber am HMI sind nur Rauten zu sehen.
Dateianhang2.wmv (209 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: gnl0732910 am: 16.03.2017 12:46:10Zuletzt bearbeitet von: gnl0732910 am: 16.03.2017 14:56:22Zuletzt bearbeitet von: gnl0732910 am: 16.03.2017 14:58:53 |
|
Folgen Sie uns auf