Industry Online Support
Technical Forum
30.07.2013 16:33 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Gerätewart, deine Internetseite hat ja inzwischen Fortschritte gemacht... Von mir noch folgende Ergänzung zu meinem Schaltungsentwurf: a) mit weiteren 96 Blöcken lässt sich die Aktualisierungsrate verdoppeln, so dass dann alle 30 min ein aktueller Wert der regenmenge der letzten 24 h als Ergebnis bereitsteht. b) Soll die LOGO 0BA7 keine anderen Aufgaben erfüllen, kann man sogar eine Aktualisierungsrate von 15 min erreichen. Dazu wären nocheinmal 2 * 96 Blöcke einzufügen und weil nur 64 BlöckeXi vorhanden sind, müssen noch 4 bzw. 5 Blöcke "ODER" verwendet werden, umjeweils 4 Signale auf einen Block Xi führen zu können. c) Ggf. kann dan auch deine Aktualisierungsrate für den Wasserstand auf 15 min herabgesetzt werden und so dass beide Messwerte im selben Takt vorliegen? MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf