14.07.2008 06:53 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
oftmals ist wirklich das problem, daß das high-signal zu kurz ist und damit impulse nicht erkannt werden. prüf doch mal, was dein näherungsschalter für signallängen hat. vielleicht kann man diesen auch parametrieren/programmieren (signallänge). viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
15.07.2008 14:56 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 165 Bewertung:
|
Habe ein ähnliches Problem beim Erfassen von schnellen Eingangsimpulsen (Pulsbreite 0,25ms). Siehe Beitrag unter SINUMERIK "Schnelle Eingänge zählen bis max. 1kHz " Werde mir wohl mit einer Zählerbaugruppe helfen müssen und die notwendige Verdrahtung in den Schaltschrank ziehen. Grüße Bill Hearts |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
16.07.2008 07:04 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
das kann durchaus sein. z.bsp. wenn die massen nicht richtig auf PE verdrahtet sind und "schweben" zum zweiten Prob das deutet auf anzeigendarstellung hin. dezimal - BCD prüfe das mal... viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf