12.05.2009 09:40 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Klingt nach einer weiteren Kinderkrankheit. Hast du evtl. mal Siemens direkt kontaktiert? |
28.05.2009 23:20 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hi Leute, zu dem o.g. Problem, der gleichzeitig angesteuerten Zufallsgeneratoren, gibt es eine Lösung. Die Jungs vom SIEMENS-Support haben ein wenig getüftelt und festgestellt, wenn man mehrere Zufallsgeneratoren hat, und die mit einer Verzögerung von 10ms voneinander startet, laufen sie unabhängig voneinander korrekt. Das ist für die Zukunft eine brauchbare Lösung, doch muss man wissen, dass dann laufende Programme aus der Serie 0BA5 nicht ohne entspr. Modifizierung nach 0BA6 zu übertragen sind. Ich hoffe ja noch auf ein Update der Prog.-Software, mit der man die Firmware der LOGO anpassen kann....... Mit Grüssen in die Runde Dateianhangworkaround.zip (716 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
02.06.2009 20:49 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo, raz meint diesen Beitrag (, auf den immer noch keineResonanz von der LOGO!-Entwicklern erfolgte!?): "LOGO! 0BA6 - Erstes Feedback an die LOGO!-Entwickler" MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf