09.09.2016 20:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.05.2024 Beiträge: 33120 Bewertung: (4089)
|
Woran sind die PT100 angeschlossen? Externer Messumformer oder AM2 RTD? |
09.09.2016 20:22 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hallo! Das könnte ganz grob so aussehen! Ich muß nur noch dafür sorgen, das die Minuswerte nicht mit einfließen, das ist mit zwei Mux aber machbar! Den Wert unter 0 habe ich mal auf 0°C bezogen, da es das bei 0-10V oder 0-20mA Signalen nicht gibt! DateianhangMittelwert aus 2 Werten.zip (75 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 09.09.2016 20:23:55Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 09.09.2016 20:25:55 |
|
09.09.2016 20:29 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Mit abschalten der negativen Werte sieht das dann so aus!DateianhangMittelwert aus 2 Werten 2.zip (84 Downloads) |
09.09.2016 20:38 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (1) |
ich verwende eine 0ba6 |
09.09.2016 21:00 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (1) |
DIese Lösung funktioniert ganz gut Vielen Dank :-D |
Folgen Sie uns auf